欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

吸氢(氢脆)

  • 2022.12.29 16:53:21
  • 米思米
  • 1269

 氢原子是所有原子中最小的,其大小约为(1.06埃=1.06×10-10m)。另一方面,由于金属的晶格间距为2~3埃,所以氢原子很容易渗入金属中。
 例如,在对钢铁进行酸洗的过程中,通常会使用硫酸、盐酸等强酸的水溶液,但这些酸会溶解钢的表面。铁的溶解和氢离子的产生是同时发生的,不过氢离子会在钢材表面放电变成氢原子。大多数氢原子以氢气的形式消散到大气中,但也有一些氢原子会渗入钢材中。

 即使在电镀的情况下,如果阴极电流效率低,也会发生水的电解并产生氢,其中一部分会渗入钢材中。此外,氢有时还会渗入镀层皮膜中,虽然镀膜的硬度会因此而提升,但据说在某些条件下,渗入的氢也会渗入到钢基材中。
 钢材中吸附的氢原子存在于晶格间隙、位错 、晶界、夹杂物等各个位置。涉及到破裂的氢可以忽略不计,因为晶格间隙空间中存在的氢量极少。导致破裂的氢被称为缺陷氢。
 高强度钢中的氢脆裂纹主要发生在晶界处,原因在于氢聚集在晶界处削弱了金属原子之间的结合。
 在低强度钢中,由于承受应力,在夹杂物处集中发生位错的同时,氢也被吸引到这些位置,进而导致断裂。

 下面就让我们来看看氢脆断裂究竟是在什么情况下发生。


(1)    在拉伸应力部位断裂。压缩应力部位不会发生。

(2)    当应力集中于存在缺口(槽口)的部位时,易于发生断裂。

(3)    钢材中引起断裂的氢,是能够在刚才中移动的扩散氢原子和聚集在缺陷处的氢。钢材中吸附的氢总量不一定与氢脆断裂的风险相匹配。

(4)    钢材的氢脆敏感性主要取决于材料的强度,较少受合金元素的影响。硬度高(HRC40以上)、抗拉强度高的钢,即所谓的高张力钢、高强度钢,更容易发生断裂事故。

(5)    断裂形态为晶间或晶内断裂。这是因为吸附的氢聚集在晶界处,削弱了晶界处金属原子之间的结合力。

(6)    在冲击等应变速度较快的情况下,不易出现氢脆引发的延迟断裂。飞机的起落架并不会因为着陆的冲击而断裂,而是多在静止或地面滑行时断裂。

(7)    钢材的热力学结构越稳定,对氢脆的敏感性就越低。

(8)    氢脆断裂现象会受到温度的影响。断裂多发生在-10~120℃的温度条件下。

(9)    在破坏发生之前,氢需要时间扩散和积累。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities